This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 替代 NJM2382

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TL5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/844523/ti-alternative-for-njm2382

主题中讨论的其他器件:TL5001

大家好、

您能告诉我 TI 替代 NJM2382的方法吗?

EE:PAC 室内设备

客户使用 NJM2382交流1CH 作为 单通道运算放大器。

因此、我想替换这个运算放大器。

此致、

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San、您好!

    您可能会看到 TL5001、它可能与您提到的器件类似、 但是、由于客户似乎没有按预期使用该器件(作为开关稳压器)、因此几乎无法找到具有相同功能的器件。

    此外、请重新检查零件号是否为客户正在使用的零件号。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San、您好!

    请澄清您的请求。

    1. 您是否需要在可能用作运算放大器的电路中替换 PWM 芯片? 您是否希望使用 TI PWM 替代 PWM 并使电路的其余部分尽可能完好无损?
    2. 或者确实需要实际的运算放大器来替换当前电路。 如果是这种情况、请提供有关规格、输入电压、输出电压、VCC、压摆率、 等等
    3. 是否需要隔离?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walker-San

    感谢您的支持。

    我想让我知道实际的运算放大器、以取代 NJM2382。

    但我还没有得到详细信息。

     

    此致、

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San、您好!
    如果没有更多详细信息、您的问题就无法得到正确解决。

    您能否在本周提供更多信息?

    可用于运算放大器电源轨的输入电压
    被监控的输入信号的 VIN
    所需的输出电流
    压摆率、带宽、  
    需要从输入到输出的隔离吗?

    我将继续打开此帖子、直至您回复。

    TI 有许多不同的运算放大器系列、因此需要更多信息才能将其发送到正确的产品组。
    http://www.ti.com/amplifier-circuit/overview.html 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San、您好!

    如果没有其他回复、此 E2E 主题将在30天内锁定。
    您可以在此期间回复、以便将您的问题发送给相应的团队。
    30天后、请创建新主题帖。