This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4513EVM:EVM 机械制图

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4513EVM, ADS54RF63, THS4509, THS4513, THS4509EVM, THS4508EVM, THS4508, THS4511EVM, THS4511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/844261/ths4513evm-evm-mechanical-drawing

器件型号:THS4513EVM
主题中讨论的其他器件: ADS54RF63THS4509THS4513THS4509EVMTHS4508EVMTHS4508THS4511EVMTHS4511

您好-

我们的客户需要 ADS54RF63 ADC 的直流耦合输入。  后者的数据表建议使用 THS4509电路(图51)、但 THS4513可能更适合我们的用途。 在此客户的前端适配器中、可以将其中一个器件(THS4513EVM 或 THS4509EVM)的评估板合并到前端适配器中。

是否可以获得这些评估板的机械制图(尤其是有关孔位置和电路板尺寸的信息)? (可能相同、但在线照片在两块电路板上显示了不同的丝印注释)。 我浏览了 TI 网站,但没有找到任何东西。 谢谢、此致、

代表 NL@EX 的 Tim Starr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    并将返回给您。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、

    我非常感谢您尽快获取机械图纸。 但是、我认为我们需要使用的 EVM 是 THS4508EVM

    我们需要为我们的其中一款产品(AXS83823 DAQ)构建(非常快速)直流耦合适配器、该产品使用 TI ADS54RF63 ADC。 以前的应用始终基于交流耦合和频率、但我们有一位需要直流耦合的重要客户。

    (我们延迟了一个多月才交付产品、直流耦合要求仅在一周前才出现...)

    ADS54RF63数据表给出了一个支持直流耦合的推荐前端接口电路(数据表第27-28页)。 该电路会调用 THS4509、其中 CM 引脚通过50欧姆连接到 ADC 的 VREF 引脚。 ADC VREF 引脚的标称电平为2.4V。 但 THS4509的输入范围介于-1.5V 和+1.5V 之间。  THS4509的 CM 偏置电流为+/- 40uA (1.25V 至3.5V;请参阅下面的问题)、因此看起来 CM 引脚被驱动到超出其建议范围。

    但是、THS4508的输入范围为1.25V 至3.75V。 因此、我的结论是、这是直流耦合电路更好的器件选择。

    我承认在放大器 THS4508、4509、4511和4513系列的 CM 电压范围方面存在相当大的混淆。  我怀疑'4509数据表中可能存在错误:该系列中的其他三个器件将 CM 引脚偏置电流指定在最小/最大 CM 引脚电压范围内。 但对于 THS4509、偏置电流的规格远远超出-1.5V 至+1.5V 的电压范围。

    因此、我需要两件事:

    1.澄清了直流耦合电路中使用的最佳部件(我认为是 THS4508)。

    所有四个 EVM 的机械制图: THS4508EVM、THS4509EVM、THS4511EVM 和 THS4513EVM。  我怀疑机械结构是相同的、但由于我们不太确定要使用哪一种、我想为所有四个选项进行设计。

    我随附了一份文档、其中显示了直流耦合电路(ADS54RF63数据表中的图51)以及该系列中所有四个放大器的 CM 规格。 (或者至少我已经尝试连接它。 我看到的只是一个大图标。)

    谢谢!!

    此致、

    高贵拉森

    硬件设计工程师

    Axsun Technologies - Division of Excelitas

    马萨诸塞州比勒里卡

    e2e.ti.com/.../DC-coupling-ADS54RF63-analogue-inputs.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noble、您好!

    我认为、与 THS4509数据表相比、如何在 ADS54RF63数据表中提供 THS4509是令人困惑的。 请注意、在 ADC 数据表中、该器件采用单电源配置、其中 VS+= 5V、VS-= 0V。 然而、在 THS4509数据表中、测试条件被设定为 Vs+= 2.5V 和 Vs-=-2.5V。 您查看的"最大输出电压"高规格和低规格以器件的1/2 Vs 为基准。 因此、如果您在单电源配置中使用 THS4509、则最大/最小输出电压为:

    最大输出电压高= 1/2 Vs + 1.4V = 2.5V + 1.4V = 3.9V

    最小输出电压低=中电源- 1.4 = 2.5V - 1.4V = 1.1V

    您将看到 THS4508已在其数据表中的单电源配置中进行了测试、这就是您获得3.8V 和1.2V 值的原因。 总之、THS4509的输出范围实际上比 THS4508大、问题在于它们的数据表在不同条件下具有规格。 使用 ADS54RF63时、这两个器件都不会超出其建议的范围。

    希望这能清除问题、我会尽快提供机械信息。

    最棒的  

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、

    感谢对我的问题的极其明确的回答。 我错过了两个规格中电压轨测试条件非常不同的事实。

    我们的输出电压范围为+1.85V 至+2.95V、这似乎完全符合两个器件的规格。 不过、THS4508可能更适合我们的应用、因为我们的客户可能希望以单位增益运行。 在任何情况下、我都会订购两个 EVM 进行测试。

    此致、

    高贵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、

    我对四个放大器的最小增益感到困惑。 (您无疑知道) THS4511和 THS4513可以在单位增益下运行、而我的附件中有一些混合。

    因此(正如我上周提到的)我将需要所有四个 EVM 的机械制图、以便(希望)我的载板可以容纳所有这些 EVM。

    只需一个澄清问题:所有四个放大器都可以在单电源模式下运行(Vs+= 5V;Vs-= GND)、对吧?

    再次感谢、

    最棒的

    高贵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    很抱歉用问题来轰炸您、但我有另外一个问题:

    如前所述、THS4508和 THS4509都必须以6dB (2X)的最小增益运行。  但是、我们仍然应该能够通过配置如图所示的输出来实现净单位增益。 添加了 THS4508数据表的44个部分。 差分输出通过50欧姆电阻器、与100欧姆负载组合在一起、可在负载上实现6dB 衰减。 因此、净增益应该是单位增益。  是这样吗?  (很抱歉、对于基本问题、但自从我使用运算放大器进行设计以来已经有很长的几年了、我们的日程安排很紧、没有多少时间"快速"处理此主题。)

    我们的客户甚至可能更喜欢6dB 增益、但如果可能、我希望支持净单位增益。

    再次感谢!

    此致、

    高贵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noble、您好!

    您的两个假设都是正确的。 所有放大器都应能够在单电源配置下运行。 此外、按照您描述的方式使用 THS4508或 THS4509 (在增益为2且输出端具有-6dB 衰减的情况下)将为您提供所需的单位增益。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、

    我认为我已经获得/找到了有关放大器的技术问题的答案。

    我现在真正需要的是电路板的机械制图:至少:  

    THS4508EVM 和 THS4509EVM

    (我的结论是、我们必须以至少2的增益操作放大器、并且我们可能不需要使用4511或4513。)

    除了孔位置之外、我还想知道三个 TP 的钻孔尺寸。 我知道安装的部件是 Keystone 5000、推荐的钻孔尺寸为0.040英寸、但最好在图纸上看到这一点。

    谢谢你。

    此致、

    高贵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noble、您好!

    THS4508和 THS4509 EVM 的电路板尺寸应相同、即1.665英寸 x 3.96英寸。 我已附上每个板的图纸、孔信息(两个板的信息相同)和每个板的步骤文件。

    e2e.ti.com/.../E2E-THS450X.zip

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noble、您好!

    我看到您拒绝了我最近的回复。 您的设计是否需要更多信息?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、

    实际上、我收到了包含两个 EVM 机械信息的 zip 文件。  谢谢!

    我当然没有故意拒绝您的回复、但由于我们的电子邮件、OneDrive 以及大多数其他内容最近迁移到最近收购我们的公司的系统、可能无意中发生了这种情况。 (今天我也外出了、帮助油炸锅子把她的离网供水系统-井/水泵等 诊断结果是总的故障,即房屋内没有水。)

    无论如何、您发送的信息看起来不错、足以让我完成 EVM 的"载波"板的布局。

    同时、我一直在探究全差分放大器增益、输入端接等的奥秘 (TI 应用手册 SLOA05E 位于同一位置)。  我想我很快会比以前更了解差动放大器(和农村供水系统)。

    非常感谢你的帮助。

    此致、

    高贵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noble、

    完全没问题! 如果您有关于差动放大器的任何其他问题、请随时开始另一个主题、我们一定能为您提供帮助!

    此致、

    Hasan