This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:差分转单端应用

Guru**** 2509965 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4131, INA826, THS3215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/844792/ina826-differential-to-single-ended-application

器件型号:INA826
主题中讨论的其他器件:THS4131THS3215

大家好、团队、

客户需要在其设计中将来自 THS4131的差分信号转换为单端信号、并考虑使用 INA826。 INA826是否适合差分到单端转换?

我不确定信号带宽、但鉴于 THS4131较高的带宽、我认为 THS3215可能是更好的选择。 此时我没有有关应用程序的更多信息、但可以询问客户是否了解需要什么。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至少有10种不同的方法来执行 DIFF 至 SINGLE。 需要更多的细节。 在1MHz 增益为1时、INA826似乎不够用。 THS3215似乎过于死。  

    直流或交流耦合

    信号摆幅、所需的最终输出 Vpp (差分至单级的任何增益)

    3.所需的交流响应、带宽、失真、噪声

    4.是否需要直流精度、输出直流电平?  

    5负载?  

    等等  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sepeedah、

    差分到单端转换是仪表放大器不可或缺的一部分。 差分输入电压经过缓冲和放大、并提供单端输出电压。

    但是、Michael 认为、我们需要了解更多有关传入信号和所需输出的信息。  

    请提供以下信息:

    • 进入放大器的信号是什么? 振幅和频率。
    • 您是否需要 INA 来增益该差分信号?
    • 所需的输出是什么? 振幅和频率
    • 是否有直流精度要求?

    如果您可以绘制所需的内容并对所有节点提供更深入的了解、我们可以帮助您找到正确的 INA 和 THS。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sepeedah、

    我们一段时间没有听到您的声音、我们希望问题得到解决。 我现在要关闭这个线程。 如果您有任何疑问、请回复并重新打开。

    Tamara