This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA551:输出短路保护方法?

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA551, LM317, LM337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/846610/opa551-output-short-circuit-protection-method

器件型号:OPA551
主题中讨论的其他器件: LM317LM337

OPA551可从相对较高的电压电源提供大量电流。  它包括电流限制功能以及带有标志的热关断。

但是、从绝对最大额定值和它们所引用的 SOA 曲线可以清楚地看出、如果器件驱动持续短路(故障)、仍然有可能损坏器件。   

该电路使用12V/GND 作为 OPA551的偏置电源。  根据从 Vs 到 Vo 为12V 的 SOA 曲线、该器件在超过 SOIC 封装的 SOA 之前能够承受~60mA 的电流。

'551正在通过线束驱动换能器、我们需要减轻线束 I 线束对地短路的故障。  

您是否对保护器件免受其输出短路影响的最佳方法有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antenna_Head:

    OPA551具有内部热关断保护功能、但这可能不是在输出短路情况下保护器件的最佳方法。 可以使用外部方法来减小 OPA551可以输出的最大电流、但这是有代价的。

    可以在反馈环路内的 OPA551输出引脚后面直接添加一个低值功率电阻器。 如果运算放大器和功率电阻器后面的输出点遇到短路情况、功率电阻器将消耗部分功率。 将电阻器置于环路中可确保电阻器后面的输出电平正确。 但是、直接位于 OPA551输出引脚上的输出电平必须摆动到更高的电平、以弥补电流流过添加的输出电阻器时会产生的压降。 这可能需要将电源电压设置为高于12V

    另一种技术是向运算放大器电源轨添加有源限流器。 LM317等较旧的3端电压稳压器可轻松设置为限流器。 您可以看到以下示例取自 TI LM317数据表。 您只需将电流限制设置为安全的最大电平即可。 缺点是稳压器的压降电压。 当必须限制负电源电流时、LM337 3端子稳压器也可以采用类似的布局。 需要增加电源电压以弥补从稳压器输入到输出的压降。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢;我有一个类似的想法、在电源上没有添加一个电子保险丝。

    TPS2662x 具有可用的精密低电流限制功能、还提供了一个故障标志、可用于诊断。

     http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2662.pdf

    感谢您的反馈!

    最好、Steve