This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA250:TINA 模型输出不匹配电流箭头

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: INA250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/846327/ina250-tina-model-output-not-matching-current-arrow

器件型号:INA250

我尝试使用 INA250在 TINA 中运行仿真。 我有一个电流箭头(AM1)、用于测量流经 FET 源极(T1)的电流、然后测量流经 FET 源极(T1)的 INA250下游的电流。 我希望电流箭头的输出(以安培为单位)大约是 INA250输出的一半(以伏特为单位)、因为 A4型号为流过它的每1A 输出2V。 但是、当我运行瞬态仿真时、我得到电流箭头输出~0.5A、INA250输出~0.025V。

导致此问题的原因是什么?

您可以看到仿真和下面输出波形的图像。

谢谢

-Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发布 TSC 文件?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    应将其附在下面。

    一般故障:PWM ->有源低通滤波器-> FET 驱动器->电流传感器

    谢谢

    -Tylere2e.ti.com/.../CurrentSource.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、

    我已确认您的问题、但未找到根本原因。  我将继续进行调试。  我认为它与启动条件有关、因为我能够向您的 PWM 信号添加100mV 的直流偏置、并且工作正常。  我会尽快为您提供更新。   我计划在今天或明天进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、

    我找到了另一个解决方法。  更改瞬态设置上的条件。  您将得到下面的图。  电流约为510mA、电流传感器输出约为1V。  我认为,在启动条件下,这将更加现实。