This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:可使用单电源吗?

Guru**** 2524490 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO124, ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/845673/iso124-can-be-used-single-power

器件型号:ISO124
主题中讨论的其他器件: ISO224

尊敬的 TI 团队:

我想为 ISO124的输入和输出 VCC 使用单电源(12V)。

在 TI 单电源指南文档中、输出 VCC 使用正负电源。

http://www.ti.com/lit/an/sboa004/sboa004.pdf

如果  使用单个电源没有问题、请告诉我。

谢谢、

Downey。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    遗憾的是、输出端不能使用单电源的 ISO124、器件两侧至少需要+/-4.5V 电压。  ISO224是一款较新的隔离放大 器、可由单极电源供电、支持高达+/-12V 的输入范围、因此这可能是您的替代选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    谢谢您的回答。 我的客户需要最大输出电平10V。  由于 ISO224的输出最大为4V、因此不太可能可用。

    我建议客户使用 Iso224、然后使用运算放大器进行放大。  

    请告诉我是否有更好的方法。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    ISO224 具有差分输出、而 ISO124是单端输出。   此外、ISO224的增益为1/3、而 ISO124的增益为1。  ISO224的 EVM 板上有一个示例电路、该电路获取差分输出并将其增益、以便可以在输出上重现满量程双极输入。