This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM258A:请帮助提供设置曲线与温度曲线之间的输入电压关系?

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: LM258A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/846368/lm258a-pls-help-to-provide-input-voltage-off-set-curve-vs-temperature-curve

器件型号:LM258A

尊敬的所有人

请 帮助客户了解  输入电压偏离设定曲线与温度曲线 LM258A?

非常感谢您和贝斯特西特

Prarinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prarinya、

    Hhm、数据表包含大量有关"输入失调电压与温度"行为的数据。 请参阅第7.10节和图3。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    非常感谢  

    贝斯特塞

    Prarinya