This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:输出电压不是线性的

Guru**** 2525330 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1211-Q1, INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/846115/ina826-vout-is-not-linear

器件型号:INA826
主题中讨论的其他器件:AMC1211-Q1

大家好、

我使用 INA826将 AMC1211-Q1的差分电压转换为单路输出电压、然后再将其转换为 uC。

我的电路说明:

-"A1"是一种模拟电压(0V 至5V)、我使用分压器将其转换为最大1.9V (AMC1211-Q1在 VIN 引脚上允许最大2V);

-"VOUTP1"和"VOUTN1"在 INA826中减去、由于我希望 uC 输入端的最大输入电压为1.9V、因此我必须应用1.73 (1.73 x 1.9 = 3.29V)的增益、因此增益电阻器为68KOhm (SO 增益= 1 +(49.4/68)= 1.73)

我根据最大输入电压和分压器上的5V 电压进行了计算、将 AMC1211-Q1的"VIN"引脚转换为1.9V 电压、根据 AMC 数据表的图20、在这种情况下、VIN = 1.9V、VOUTP = 2.4V、VOUTN = 0.5V。 到目前为止、我已经在0V 至5V 模拟输入范围内对其进行了测试、根据 AMC 数据表的图20、该组件的差分输出是正确的。

-1.9V 左右的模拟电压后、INA826的 Vout 引脚停止正常工作(请参阅下面的表、了解测试结果)

那么、我的问题是n´t、为什么 INA826输出在达到大约1.9V 后会按预期运行?

感谢你能抽出时间。

分压器前的模拟输入[V] AMC1211 VIN 引脚[V] AMC1211输出[V] INA826预期输出[V](输出电压= 1.73 x (VOUTP - VOUTN) INA826实际输出[V]
0.78 0.3. VOUTP = 1.6;VOUTN = 1.3  VOUT = 1.73 x (1.6 - 1.3)= 0.52 Vout = 0.51
1.83 0.7. VOUTP = 1.8;VOUTN = 1.1  VOUT = 1.73 x (1.8 - 1.1)= 1.21 Vout = 1.23
2.87 1.1. VOUTP = 2;VOUTN = 0.9  VOUT = 1.73 x (2 - 0.9)= 1.9 Vout = 1.89
3.92 1.5 VOUTP = 2.2;VOUTN = 0.7  VOUT = 1.73 x (2.2 - 0.7)= 2.6 Vout = 2.18
4.96. 1.9. VOUTP = 2.4;VOUTN = 0.5  VOUT = 1.73 x (2.4 - 0.5)= 3.29 Vout = 2.44

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ´m 我忘记了图片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。

    您似乎超出了输入共模电压范围与电压输出范围。 INA 的 VCM v Vout 图允许设计人员确保其在 INA 的线性条件下运行。 我们提供了一个在线计算器、您可以使用该计算器输入您的规格、它将显示 VCM v VOUT 图: http://www.ti.com/tool/INA-CMV-CALC

    当 INA 的输入为0V 和1.9V 且增益为1.73V/V 时、您预计输出端的电压为3.3V、但 VCM v VOUT 图显示这超出了 INA826线性范围:

    当电源为3.3V 和接地、增益= 1.73V;V 和 Vref = 0时、在0.95V 的共模下、INA 的输入摆幅为57.8mV 至1.618V、输出摆幅为100mV 至2.8V。

    此外、任何放大器都无法摆动到输出上的电源轨。 该放大器具有输出摆幅限制、即使是轨到轨放大器也具有100mV 以内的摆幅。  

    如果您希望使用 INA826并将0-1.9V 转换为0-3.3V、则可以将电源电压增大到5V (我看到您共享的原理图中可能提供此电压)、并将共模电压设置为1.65V:

    e2e.ti.com/.../INA826-revised.TSC

    Tamara