This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA111:INA111

Guru**** 2809995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/844630/ina111-ina111

器件型号:INA111

您好!

我们在 之前 的电子卡设计中设计了一种新的电子卡、我们现在使用的是 INA111AP、现在我们希望使用 INA111AU (表面贴装封装)。

  在表面贴装应用的数据表应用(请参阅下图8)中、建议使用相同的电阻、我的问题是:

  1. 该电阻的用途是什么
  2. 电阻器的值是多少  

此致、

萨米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sammy、

    感谢您的发帖。 电阻器不是实际的离散值、而是表示远程负载/远程接地感测连接上的寄生导线或迹线电阻、在该连接中、需要在基准和反馈连接上使用匹配长度的导线/迹线连接、以匹配连接的电阻。  

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    感谢 Tamara 的答复。 在这种情况下、是否最好在 DIP 情况下使用 INA 111 AP、根据数据表、是否可能存在不需要匹配长度的导线/迹线连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammy、您好、

    没错。 匹配的电阻特定于 SON 封装。  

    Tamara