This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4188:输入端子的绝对最大额定值

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/844152/opa4188-absolute-max-rating-of-input-terminals

器件型号:OPA4188

您好、应用团队、

 

客户对 OPA4188输入端子的绝对最大额定值有疑问。

 

根据数据表中的最大额定值、当使用+/-电源时、最大额定电源电压为±20V、输入端子额定值为上部的"+"电源电压+ 0.5V"、下部的"-power supply voltage -0.5V"。

 

问题:

-这是否意味着如果电源电压未提供(=+/-0V)并且电压被施加到输入端子上、输入端子必须始终保持在0V±0.5V 范围内?

-或者,在绝对最大额定值表中的注释(2)指出:“输入端子被二极管钳位到电源轨上。 摆幅超过电源轨0.5V 的输入信号的电流应限制在10mA 或更低。”

如果此保护二极管电流保持在10mA 以内、是否可以理解输入端子的额定电压(+/- 0.5V)不再是问题?

 

此致、

H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidekazu、您好!

    关于 OPA4188问题:

    -这是否意味着如果电源电压未提供(=+/-0V)并且电压被施加到输入端子上、输入端子必须始终保持在0V±0.5V 范围内?

    OPA4188电源电压范围 为(V+)-(V–)、4V (±2V)至36V (±18V)。  ( V–)–0.5  和(V+)+ 0.5V 的7.1绝对最大额定值表中列出的信号输入端子电压适用于该电源范围。 如果 OPA4188电源关闭并表现为高阻抗 、向输入引脚施加电压 可能会在 输入和电源轨之间正向偏置输入 ESD 二极管。 然后、二极管将提供一条到 V+或 V-端子的电流路径、并且一定程度的电流将流动。 由于这是一个异常情况、因此 未准确说明电流将是多少以及内部 OPA4188如何偏置。 由于数据表未对 OPA4188在输入电压 和电源关断时的行为做出任何声明或保证、因此用户应对任何结果负责。

    -或者,在绝对最大额定值表中的注释(2)指出:“输入端子被二极管钳位到电源轨上。 摆幅超过电源轨0.5V 的输入信号的电流应限制在10mA 或更低。”

    如果此保护二极管电流保持在10mA 以内、是否可以理解输入端子的额定电压(+/- 0.5V)不再是问题?

    首先、不得超过绝对最大输入和电源电压额定值。 其次、必须将输入电流限制为+/-10mA、以避免损坏输入电路或 ESD 钳位。 10mA 是关键规格。 当我在工作台上评估了 ESD 二极管的正向特性时、我发现它们必须正向偏置大于0.5V 才能获得10mA 的电流。 这就是写入该规格的原因、该规格将正向电压限制在比电源轨高0.5V 的最大值。

    如果电源的 ESD 二极管确实发生正向偏置、则必须拉/灌入相应电源轨的电流。 该电流 最终由 OPA4188电源引脚或连接到特定电源轨的其他元件灌入/拉出。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidekazu、您好!

     我 对 OPA4188输入的绝对最大额定值的响应是否回答了您的问题? 如果是、请关闭此 e2e 查询。

    谢谢、Thomas

    精密放大器应用工程