This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA216:是否有一个工具可以在 PC 上看到 INA216输出数据

Guru**** 1952840 points
Other Parts Discussed in Thread: INA216
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/845997/ina216-is-there-a-tool-which-ina216-output-data-can-be-seen-on-pc

器件型号:INA216

您好!

我们希望在 PC 中看到 INA216输出。 INA216是模拟输出产品、因此需要 ADC。

下面是否有任何工具?

INA216 -> ADC ->接口-> PC (GUI)

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    三文弘

    遗憾的是、TI 不会为测试产品制作独立的 PC ADC 或接口。  

    话虽如此、我可以想到一些可能适合您的选项:

    您可以考虑购买第三方 PC ADC、例如 Picoscope

    2.您可以购买包含用于评估的 GUI 的 TI ADC EVM、例如 ADS7057EVM。 请注意、我将此器件命名为方便起见。 您需要针对此处所需的信号位深度和采样率选择合适的器件、并确保正确配置信号链。

    您可以采集 MSP430EVM、将信号馈入模拟端口、并将测量结果输出到串行接口。 请注意、这不会提供数据的图形表示、而是数字表示。  

x 出现错误。请重试或与管理员联系。