This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:去耦电容器是否会影响感测电流的值?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/845711/ina219-would-decoupling-cap-impact-the-value-of-sense-current

器件型号:INA219

尊敬的团队:

我的客户在服务器应用程序上使用 INA219。

他们希望在  下面的原理图中的+12V_PCIe2 (V-)和+12V_riser 卡(V+)上添加超过270uF 的去耦电容。

它是否会影响 INA219中的感测电流值?  

请提供建议。

谢谢你。

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    负载和电源被大电容去耦是正常现象。 因此、如果您从未违反 INA219的绝对最大额定值、我不明白为什么这会成为一个问题。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    感谢您深入了解该论坛。  如 Kai 所述、将电容器放置在输入引脚上不应影响您的电流测量。  通常、唯一需要注意添加过多电容的引脚是输出引脚、因为这可能会导致器件不稳定。