This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:电源电流消耗

Guru**** 2535140 points
Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/845150/ina233-supply-current-consumption

器件型号:INA233

大家好、  

我将研究 INA233的工作功耗。 从数据表中,它‘‘静态电流’和静态电流、断电(关断)模式’。 前一个应该是指哪个 Δ-Σ 引擎处于激活状态时的电流消耗、对吧?

数据表中未指定 IQ 如何变化与不同的转换时间? 是否有任何其他可能对静态电流产生重大影响的设置更改?

感谢您的帮助!

Peiheng。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peiheng:

    310µA μ A 典型值和400µA μ A 最大值的给定电流消耗应是正常运行条件下的平均值、包括所有可变转换时间。 更快的转换可能会在转换期间消耗稍高的电源电流、但同时转换持续时间更短。 较慢的转换可能会在转换期间消耗稍低的电源电流、但同时转换持续时间更长。 因此、我想、更改转换时间的一阶近似不应显著改变平均电流消耗。

    另请参见数据表的图19...22。 请记住、在发射低电平时、通过数字线路上拉电阻器的电流也会影响整体电流消耗。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peiheng、

    Kai 在这里是正确的。 基于不同转换时间的电流变化应该很小、并且被不同转换时间量抵消。 如果您需要每个转换时间的特定事务 IQ 值、您需要自行确定这些值的特征、因为我们在数据表中未提供这些值。 您还应注意、如数据表的图19-22所示、Iq 将受您执行 I2C 通信的速度和温度的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、Carolus、

    感谢您的快速响应!

    Peiheng。