This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2314-EP:确认该器件在150摄氏度下的暴露时间

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/845355/opa2314-ep-confirm-how-long-can-this-device-be-exposed-for-150-deg-c

器件型号:OPA2314-EP

大家好、

我们的客户想知道 OPA2314ASDRBETEP 可承受150摄氏度的最高温度多长时间?

我们是否有"时间数字"(客户术语)、或者是否有任何特定的时间可以让该器件暴露在150摄氏度的高温环境下?

这是为了说服他们  在设计中使用 OPA2314ASDRBTE 而不是 OPA314AIDCKR。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    请参阅数据表的图1、其中包含估算寿命与温度间的关系图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirby、

    我认为这是一个很好的例子、可以与客户分享。 我只关注将环境温度部分作为客户的主要问题。

    感谢您提供这些信息。

    此致、

    Jonathan