This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA196:关于低 Vsense 情况。

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/845303/ina196-about-low-vsense-case

器件型号:INA196

你(们)好。

我需要一个电压为20mV ~ 150mV 的低 Vsense 情况图。

我可以在数据表中扩展该理想图吗?

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    高于20mV 时、您可以将其扩展、并将远接近理想值。  在低 Vsense 条件下、它不会是图26中看到的误差。  图26仅适用于低于20mV 的情况。  线性度要高得多。  在室温下、最大误差 VOS (以输入为基准)将为2mV、增益误差为1%。  请记住、输入范围仅指定为(VS-0.2)/增益。