This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP2012QML-SP:浮动导体

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP2012QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/845533/lmp2012qml-sp-floating-conductors

器件型号:LMP2012QML-SP

大家好。 我正在设计一种不允许使用浮点铜的设计。  

我使用的是 LMP2012QML-SP (5962L0620601VZA)、它具有两个 N/C 引脚(引脚5和引脚6)。 我可以将这些连接到接地端吗?

谢谢、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    N/C 引脚意味着它们未连接到任何东西并且是悬空的。

    它们可以接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我只是想确定一下!