This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-3PHGANINV:逆变器的电源

Guru**** 2769355 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/844760/boostxl-3phganinv-power-of-the-inverter

器件型号:BOOSTXL-3PHGANINV
主题中讨论的其他器件:LMG5200

逆变器可以为我提供什么功率? 它基于输入电压和标称电流? 48V 和7A rms?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paulo、

    没错。

    热限制来自 GaN 器件。 在本 设计指南中,您将找到不同功率级别的电路板热感图像。 希望这些信息对您有所帮助。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 是否可以将电流范围从0A 更改为器件的最大输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paulo、

    是的、这是可能的;电流通过 PWM 控制进行调制。 LMG5200可以完全打开或完全关闭。 在这两者之间、可通过在特定时间段内打开和关闭电流来实现部分满电流。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paulo、

    如果我的帖子解答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"按钮、以使具有相同问题的其他人受益。

    此致、Guang