This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:内部50k 欧姆电阻器的精度是多少?

Guru**** 2768575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/845166/ina240-what-is-the-accuracy-of-the-internal-50k-ohm-resistor

器件型号:INA240

客户要求 REF1和 REF2的内部50k 欧姆电阻器的精度? 请帮您解决问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    由于晶圆到晶圆的生产容差、内部电阻器通常可以显示+/-20...30%的绝对容差。 但是、内部差分放大器的所有相关电阻器的比率是超精密的、可提供132dB 的出色共模抑制!! 请记住、对于分立式组件、只能实现60...80dB 的共模抑制(最好使用非常昂贵的组件和恼人的校准过程)。 因此、TI 的 INAS 是最先进的

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    Kai 说得很好、这些内部电阻器的匹配很好、但它们的绝对值可能不是那么精确。 除非数据表特别说明、否则在考虑绝对值时、最好假设存在较大范围的变化。

    此致、Guang