This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2462A-Q1:低电平输出电压@低输出电流

Guru**** 2652675 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2462A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/845275/tlv2462a-q1-low-level-output-voltage-low-output-current

器件型号:TLV2462A-Q1

你(们)好。

我对该运算放大器(TLV2462A-Q1)的低电平输出电压有疑问。

在数据表中、低电平输出电压与输出电流的关系表示电流高于我的应用。

我需要有关500uA 输出电流的输出电压行为的更多信息。

请参阅下面的附件。

因此、确切的问题是:低电平输出电压@ 500uA 有多高  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    当曲线从图的零点(原点)开始时、线性插值有助于找到500µA μ A 下低电平输出电压的估算值:

    0.5V/30mA = x / 500µA

    -> x = 8.3mV。

    此外、由于该图仅显示典型行为、因此考虑一些制造公差是明智的。

    您可以通过简单的测量来验证此结果。 通过检查几个芯片、您可以估算低电平输出电压因制造容差而产生的统计传播。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    图表中的 Kai 所涵盖的典型值。 我将介绍数据表第6.10节中 EC 表中的最坏情况。

    在整个温度范围内、VOL 为0.2V、IOL 为2.5mA (最坏情况为125C)   

    VOL / IOL = ROUT = 80欧姆。  0.5mA * 80欧姆是40mV