请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV2462A-Q1 你(们)好。
我对该运算放大器(TLV2462A-Q1)的低电平输出电压有疑问。
在数据表中、低电平输出电压与输出电流的关系表示电流高于我的应用。
我需要有关500uA 输出电流的输出电压行为的更多信息。
请参阅下面的附件。
因此、确切的问题是:低电平输出电压@ 500uA 有多高
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
我对该运算放大器(TLV2462A-Q1)的低电平输出电压有疑问。
在数据表中、低电平输出电压与输出电流的关系表示电流高于我的应用。
我需要有关500uA 输出电流的输出电压行为的更多信息。
请参阅下面的附件。
因此、确切的问题是:低电平输出电压@ 500uA 有多高
尊敬的 Kevin:
当曲线从图的零点(原点)开始时、线性插值有助于找到500µA μ A 下低电平输出电压的估算值:
0.5V/30mA = x / 500µA
-> x = 8.3mV。
此外、由于该图仅显示典型行为、因此考虑一些制造公差是明智的。
您可以通过简单的测量来验证此结果。 通过检查几个芯片、您可以估算低电平输出电压因制造容差而产生的统计传播。
Kai