This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:绝对最大短期输入端子输入电流

Guru**** 2584565 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/844762/pga281-absolute-maximum-short-term-input-terminal-input-current

器件型号:PGA281

您好!

我在 DS 页2上看到、进入"端子"的短期故障电流必须限制为+/- 10mA、并使用外部电流限制来防止对器件造成永久损坏。  在 PGA281由+/- 15V 电源轨供电且每个端子串联一个3.2K 电阻器的情况下、当我向每个电阻器的输入侧施加+25.69V 电压时、我在每个电阻器上测量10.0V (1.62mA)、 因此、总共有6.2mA 的故障电流流入器件的15V VSP 引脚、但进入每个输入引脚的电流仅为3.1mA。

数据表上的这一绝对最大规格是否意味着每个输入引脚可流入10mA 电流、或者意味着总共可流入输入引脚的电流为10mA?

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    器件的内部 ESD 结构主要用于在短时 ESD 事件中提供保护。  每个引脚都有一个独立的 ESD 单元、并且输入二极管钳位可以分别承受+/-10mA 的电流、但是长时间暴露在这个故障中可能会降低器件的可靠性。  

    输入被二极管钳位到电源轨、 因此、我建议在 VSP/VSN 电源处添加瞬态电压抑制(TVS)二极管、使其导通电压略高于+/-15V、以限制 PGA281电源引脚看到的最大电压、从而防止电源在故障情况下超出 VSN 到 VSP 的最大额定值。

     如果 VSP/VSN 电源开启、并且输入暴露在+25.62V 电压下、3.2kOhm 电阻器两端的电压将约为10V、每个输入引脚的电流应约为3.1mA。  但是、如果器件可能在输入端暴露在+25.69V 的电压下;当 VSP/VSN 电源因故障而关闭时、3.2kOhm 输入电阻器会将每个输入的电流限制在~8mA、接近最大额定值。 如果器件可能会暴露在这种情况下、或者这些情况可能经常发生或长时间出现、我建议将串联电阻器增大到~10kOhm 以进一步降低输入钳位电流。

    如果预计器 件长时间处于故障条件下、则最好增大输入串联电阻的值。  始终建议在电源引脚处添加 TVS 保护二极管。

    谢谢、此致、

    Luis    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白-谢谢!

    Chris