This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:分流引脚输入(V+和 V-)的输入阻抗

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/845010/ina231-input-impedance-for-the-shunt-pin-inputs-v-and-v-

器件型号:INA231

大家好、


我们有一位客户要求  分流引脚输入(V+和 V-)的输入阻抗、因为 数据表中仅列出了总线引脚输入的输入阻抗。

  您是否有关于分流引脚输入(V+和 V-)的输入阻抗的信息?

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    输入引脚之间的差分输入阻抗为12千欧;当共模电压高于电源电压时、两个输入引脚的共模输入阻抗为大约10兆欧的组合电阻。 否则等效输入阻抗较低、但输入偏置电流仍应低于20uA。 IB 与共模电压特性可在该图中找到:

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    感谢您为我提供的这一非常翔实的答案。
    现在、我将与客户分享。

    谢谢!

    Jonathan