This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2333:替换 TSZ122IST

Guru**** 2825785 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2333, OPA333, TLV2333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/844849/opa2333-replace-tsz122ist

器件型号:OPA2333
主题中讨论的其他器件: OPA333TLV2333

尊敬的团队:

我是否可以与您一起检查这款器件是否最适合替换 TSZ122IST?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuan、

    感谢您的发帖、请查看我们的 OPA2333并告诉我您的想法:

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是 OPA333 LG 仿真、恰好大约398kHz GBP -而不是数据表中的350kHz

    下面与 ST 部件的设置相同、  

    GBP 几乎相同、在 AOL=0dB 时、可能会增加一点 PM

    这是包含 ST 部件的 LG 文件、FYI、  

    e2e.ti.com/.../TSZ121_5F00_ST-Chopper.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上、我们来看看 之前介绍的这款规格很好的 COMP Tamara -如果我使用参数工具执行同样的操作、我会得到这一结果。 TLV2333成本较低、类似于0.70区域1k、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、顺便说一下、对于 x333系列、350kHz GBP 是不正确的。 不确定其来源、但 TINA 模型(刚刚更新)显示400kHz、与 ST 部件匹配。 我在最近的这篇文章中试图回顾这些问题、这并不是一个罕见的错误。 这个包括一个到闭环 F-3dB 与相位裕度间的新映射。  

    https://www.planetanalogue.com/why-is-amplifier-gbp-so-confusing-insight-12/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLVx333的参数表中每个放大器的最大电源电流令人困惑- 17uA 数字通常不是最大值 这是数据库中的错误- PDS 显示 TLVx333的最大电流为29uA、OPAx333器件的最大电流为25uA、这是我对这些直流宽松规格 TLV 版本的预期结果。