This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3201:THS3201的替代器件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3201, OPA694, THS3491, OPA695, LMH6703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/844530/ths3201-alternative-device-for-ths3201

器件型号:THS3201
主题中讨论的其他器件: OPA694THS3491OPA695LMH6703

各位专家、您好!

我的客户正在寻找 THS3201的替代器件、因为 THS3201是 NRND。
你有建议吗?
谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、  

    如果该设计总共使用12V 电源、则使用 OPA694或 OP695

    如果您必须使用15V 电源、我们将 THS3491上的最小工作电源电压范围降至14V 的原因之一是替换 THS3201设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我再次在参数匹配工具中尝试了 THS3201、发现它已被删除、哦、哦、嗯-这里是另一个显示您的 TI/NSM 选项的源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便提一下、我不会过多关注 THS3201上1.8GHz 增益1个数字-这是一个乐观的市场数字、包括馈通。  

    THS3201实际上是增益为1的低于1GHz 器件、在 THS3491范围内更是如此。 OPA695、OPA694、LMH6703的物理速度快得多。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael - San、

    感谢您的评论。
    我知道 THS3491、OPA694/5、LMH6703可以是 THS3201的替代器件。
    比较表也很有用!
    谢谢、此致、
    Ryo Akashi