This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2317:器件断电时输入为5V

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2317
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/844735/opa2317-5v-input-while-device-is-powered-off

器件型号:OPA2317

您好!

器件未通电时、器件输入端的5V 电压是否安全? 如果发生这种情况、是否不会有问题或永久性损坏?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、  

    请参阅数据表第5页上 OPA2317的第6.1节绝对最大额定值表(如下)。

    OPA2317输入端子被二极管钳位到电源轨。 如果输入将承受高于电源轨(V+)的电压 pf +0.3V、则必须 将输入电流限制在10mA 或更低。  本质上、如果(V+)电源保持在0V、并且输入引脚电压强制为5V、则内部 ESD 单元(二极管钳位)将导通、并尝试将输入电压保持在~0.5V。 如果(V+)电源保持在0V 并且输入强制为+5V、则大电流将流经内部二极管钳位并损坏结构。   

    您可能需要添加串联电阻器或外部钳位、以便输入电压不会强制高于(V+)+0.3V、或确保在故障情况下输入电流限制在小于10mA。  例如、如果用户将放大器配置为缓冲器配置、并且放大器输入暴露在5V 电压下、而(V+)设置为0V、 用户需要在 OPA2317的同相端子上添加一个~2kOhm 的串联电阻器、以将电流限制在~4.7V/2kOhm = 2.4mA 以下、从而避免损坏内部二极管钳位。

    有关此主题的更多信息或示例、请参阅下面的高精度实验室课程。

     TI 高精度实验室-运算放大器:电气过载(EOS)(课程12.1-12.4)

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-electrical-overstress-eos-1

    谢谢、此致、

    Luis