This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7011:TINA 模型是否包含输入电容?

Guru**** 2507835 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/844455/tlv7011-does-the-tina-model-include-input-capacitance

器件型号:TLV7011

我制作了一个类似于数据表8.2.3中所示的振荡器、电容为3pF。 然后,我用手计算了振荡器的周期,并将它与 TINA 模型显示的值进行了比较--这些值得出的几乎相同(~11.2us)。

根据这个器件的其他 e2e 线程、对于这个部件、它们应该是几个 pF 的输入电容、并且如果这个输入电容被包含在模型中、我本来希望模型偏离我的手算。

TLV7011的输入电容是否在 TINA 模型中建模?

谢谢

-Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler

    未对输入电容建模。  但是、由于输入电容可能因批次而异、因此我建议您设置外部组件、使 pF 电容不会对您的电路产生显著影响。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Chuck

    出于好奇、您是否知道批次之间的差异有多大? 几个 pF?

    谢谢、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler

    假设输入电容随工艺变化而变化几 pF 是合理的。

    卡盘