This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV522:TLV8802是否可以替换为 TLV522?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV522, TLV8802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/844664/tlv522-can-tlv8802-be-replaced-by-tlv522

器件型号:TLV522
主题中讨论的其他器件: TLV8802

您好!

我们已将 TLV8802用于 PIR 传感器信号放大电路、类似于 TLV8802数据表首页中的电路。 与引脚和封装兼容的 TLV522的性能是否与 TLV8802类似?

谢谢、Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PrithviRaj、

    TLV522和 TLV8802均为低功耗运算放大器。 这些器件之间几乎没有差异。 请查看以下比较:

    此致、

    Bala Ravi