This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM111QML:输入+/-时无电源

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/844396/lm111qml-no-supply-with-signal-in-input--

器件型号:LM111QML

大家好、团队、

你好。

我想确认、如果客户在两个电源都处于大约0V (接地)时发出输入信号(大约4V)、是否会出现问题。 在这种情况下、他看到输出电压为1.5V。 我们的客户想知道这种情况下是否存在风险。

此致、

Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    如数据表中所示、输入的绝对最大限制与电源电压无关、因此在器件断电时、输入端的4V 电源应该没有问题。

    输出为集电极开路、因此应将其上拉至某个电源电压。   这可以是 Vcc、也可以是单独的电源。   由于没有 Vcc、此部件不工作、并且没有任何东西可下拉输出。   因此、输出应该是高电平、电压应该基于上拉电路。