This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA230:重复启动条件

Guru**** 2390230 points
Other Parts Discussed in Thread: INA230
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/843972/ina230-repeated-start-condition

器件型号:INA230

您好!

INA230是否支持 I2C 接口中的重复启动条件?
重复开始使用是否有任何限制?
我的意思是、任何寄存器的任何连续读取或写入访问都可以在重复启动条件下执行吗?
是否有任何寄存器访问情况绝对需要停止条件而不是重复的开始条件?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    感谢您考虑使用德州仪器。 该器件支持重复启动。 实际上,您可以在数据表图28下的“总线时序图定义”表中找到重复启动保持时间的规格。 根据数据表、对于重复启动条件或停止条件、没有特定的特殊寄存器需要与其他寄存器不同的处理。 我看到的重复启动的唯一限制似乎是高速 I2C 模式。 在这种情况下、重复启动应使用与启动条件相同的时序。