This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2144:TLE2144在未施加电源电压时驱动输入

Guru**** 2646315 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2144

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/844080/tle2144-tle2144-driving-inputs-when-no-supply-voltage-is-applied

器件型号:TLE2144

您好!

您能告诉我在未施加电源电压时驱动此器件输入的影响吗?   我们的情况是、在我们为电路板的这一部分加电之前、这些输入可由+/- 15V 驱动、并通过一个10kΩ Ω 串联电阻器进行电流限制。  这是可接受的方法吗?  会产生什么影响?   该器件的输入能否通过使用电阻器实现的电流限制来处理这种情况?

谢谢、

HSG  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设"未施加电源电压"是指电源悬空(高阻抗)且未接地(0V 电源电压)。  如果是、只要差分输入电压低于+/-20V、并且每个输入端子串联10k 电阻器、则无论 VCM 如何 、都不会造成损坏(请参阅下面的最大输入电流+/-1mA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HSG、您好!

    我们不会描述精密放大器未上电的行为特征、因此数据表中没有关于 TLE2144的推断保证处于此类状态。

    我刚刚做了一些工作台快速检查、每个输入似乎都有一个连接到 Vcc-的 ESD 二极管、可能还有两个连接到 Vcc+的串联二极管。 如果电源引脚未通电、我们假设它们在高阻抗下浮动、则当+15V 或-15V 电压施加到一个输入端时、或其他 ESD 二极管路径将正向偏置。  

    正向偏置二极管会导致 Vcc+或 Vcc-引脚电流从二极管流入其中一个电源引脚。 由于只有一个电源引脚被提供电流、运算放大器将不会正常供电。 这可能会导致运算放大器上电时出现锁存情况、也可能不会出现。 但是、输入端包含10千欧等串联电阻会极大地限制从输入端流向电源引脚的电流。

    实际上、由于10千欧串联电阻、ESD 二极管正向电压以及 TLE2144电路可能消耗的任何电流、电流可能小于1毫安。 锁存器通常需要高电流才能形成、因此电路中的高串联电阻不太可能发生这种情况。 我希望 TLE2144能够耐受未上电的输入电压条件、而不会下降、前提是输入端添加10千欧的电阻器。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程