This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA870:最小频率响应

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA870

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/843929/pga870-minimum-frequency-response

器件型号:PGA870

您好、TI 社区

PGA870是否具有最低频率响应。

它是否可用于频率范围为100Hz 至3kHz 的音频应用。

如果没有、则有适用于音频应用的全差动 PGA 或 VGA。

谢谢

Diva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diva、

    此类 HF PGA 针对极低的源电阻和负载电阻进行了优化(在稳定性、噪声、带宽等方面)。 PGA870的输入电阻也非常低(<= 150 Ω)。 这种 HF PGA 是不用于音频目的的。 另请参见图31、该图展示了 PGA870在极低频率下带来的噪声相当高。

    可在此处找到适用于低频的 PGA:

    www.ti.com/.../products.html

    Kai