This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:内部电荷泵

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/862644/iso224-internal-charge-pump

器件型号:ISO224

大家好、

根据以下螺纹、ISO224具有内部电荷泵、因此 ISO224只能接受正电源的双极输入。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/812576/3010455?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ISO224#3010455

由于 ISO224可接受±12V 电压、且 VDD1=4.5~18V、因此电源树看起来很像。

这种理解是否正确?

VDD1 4.5~18V→Reg 4.5V→充电泵(升压)用于为放大器供电的大约15~18V  

                        →μ A 电荷泵(反相)~-15 μ A 至18V、用于为放大器供电

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    我无法在公共论坛上评论我们器件的内部工作。