请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO224 大家好、
根据以下螺纹、ISO224具有内部电荷泵、因此 ISO224只能接受正电源的双极输入。
由于 ISO224可接受±12V 电压、且 VDD1=4.5~18V、因此电源树看起来很像。
这种理解是否正确?
VDD1 4.5~18V→Reg 4.5V→充电泵(升压)用于为放大器供电的大约15~18V
→μ A 电荷泵(反相)~-15 μ A 至18V、用于为放大器供电
此致、
Shota Mago