This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 130MHz 时 THS9000最小/最大增益

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/861636/ths9000-mini-max-gain-at-130mhz

器件型号:THS9000

您好!

 

尽管数据表中指定了典型增益、但我的客户希望了解 f = 130MHz 时的最小和最大增益。

请提供这些号码吗?

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko、

    我们没有最小/最大规格、但是客户可以使用图2和表1来估算130MHz 时的增益。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑

     

    感谢您的回答。

     

    即使 TI 未指定最小/最大增益、我的客户也希望了解必须考虑的变化量。

    根据特征数据或经验法则、客户应考虑大约+/-多少 dB 的变化?

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko、

    我要说、增益变化更有可能是由无源器件容差造成的。 您可以在数据表的图6中看到更改 Rbias 的影响。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑

     

    我看、非常感谢!

     

    此致、

     

    希拉诺