This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA195:600VDC 10mA 低电流电子保险丝

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27519, LMV431, INA195, TIDA-01590, INA260
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/862349/ina195-600vdc-10ma-low-current-e-fuse

器件型号:INA195
主题中讨论的其他器件:UCC27519LMV431TIDA-01590INA260

我正在设计某种600Vdc 应用的低电流电子保险丝(10mA 阈值)。 我们希望为维修人员提供一个"测试端口 TP"、以便使用万用表检查高压电池组(600-800Vdc)的输出电压、并希望在发生意外放电时提供某种安全断开。

我想出了这个电路、想知道 INA195是否足够快、能够对流经 Rshunt 的电流做出响应。 当 Rshunt=10R、@ 10mA 阈值时、将生成0.1V、当 INA195 G=100时、其输出将为10V。 通过 R1和 R2将生成 LMV431的1.24V 阈值。 当 LMV431的输出由于 RShunt 过流而被拉低时、Gatedriver UCC27519将关闭 T2 SIC MOSFET。 T1将用作锁存功能、以便在第一个过流情况下使 UCC27519输入保持低电平。

INA195、LMV431和 UCC27519具有隔离式电源15VISO 和连接到测试端口 TP 的 ISOGND。

您可以就此发表评论吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    需要根据您的要求回答 INA195是否足够快以响应流经 Rshunt 的电流的问题。 输出大约需要10uS 才能达到10V。 还有其他延迟需要考虑。 因此、如果您的要求大约为几百毫秒至毫秒、那么就时间而言、这可能是可以的。

    您还需要考虑 INA195在 T2导通时看到的情况。 也许您省略了绘图中的其他负载,但根据图示,600V 将显示在“+”输入端,这将是一个问题。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    我了解您对 INA195 IN+上存在600Vdc 的担忧。 我的电路使用与 INA260 TIDA-01590类似的技术(请参阅下文)。 INA260在 IN+和 IN-上具有0-36V 的共模范围、但在 IN+上仍然可以看到1200VDC。 INA195在 IN+和 IN-上的共模范围为-16至80V。  

    TP 未连接负载。 TP 只是万用表的测试端口、用于检查电池组的输出电压。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    感谢您的澄清、我现在看到了。 如果需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致、Guang