This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:双电源的最大持续电流限制

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA548, OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/862315/opa548-maximum-continuous-current-limit-for-dual-power-supply

器件型号:OPA548
主题中讨论的其他器件: OPA549

我使用 OPA548T 制造电源。  我尝试在输出端持续获得+4A 电流。  我的电压轨为+10V 和-5V。 我的电源不会变为负。 我的电压输出将为0V 至+5V。 我的电流限制可在0.1A 至4A 范围内调节。 OPA548可以工作吗?  我已经尝试使用过 OPA549、它没有我需要的电流限制调整范围。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于您的-5V 和+10V 电源以及0V 至5V 输出电压、只要您不违反如下所示的输入共模和/或输出电压范围、OPA548就可以正常工作。  但是、OPA548的额定直流输出电流仅高达+/-3A、因此在4A 下可能无法工作-请参阅下文。

    我不确定 OPA549中电流调节不足意味着什么-它的额定电流范围为0至+/-10A (请参阅下文)。  如果您想说电流限制容差高于200mA、则可以对其进行校准。 但考虑到您需要4A 直流输出电流、您应该使用 OPA549而不是 OPA548。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供相关信息