This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 两线 RTD 测量

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS1246, ADS124S06, INA333
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/861705/two-wires-rtd-measurement

主题中讨论的其他器件:ADS1220ADS1246ADS124S06INA333

大家好、

我想测量双线 RTD 传感器(NTC 或 PTC)、但找不到任何用于此目的的 IC。 通常、有许多 IC 可测量三线或四线 RTD、但我使用四线 RTD 作为两线 RTD。 那么、您是否可以建议使用 IC 进行双线 RTD 测量? 可以帮帮我吗?   

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bulent、

    ADS1220和 TIDA00165可能是最佳选择: http://www.ti.com/tool/TIDA-00165

    ADS1246可能是 ADS1220的一种很好的替代器件。 我还建议查看 ADS124S06系列器件、该系列是我们针对此应用推出的最新产品、也是最适合的产品、尽管它将具有一些未使用的通道、可进行2线测量。  

    如果您尚未看到它、我还建议查看《RTD 测量基本指南》 :http://www.ti.com/lit/an/sbaa275/sbaa275.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您的回答。 但是、我正在搜索具有模拟输入和模拟输出的 IC。 例如 INA333。 我想使用 INA333、但我不确定它会像我使用的那样工作、我在论坛中问过它。 您可以访问此链接 https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/861151 

    提前感谢、

    Bülent Küpeli μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bulent、

    我看到-感谢您提供更多详细信息。 Tamara 似乎能够提供帮助。  

    如果您对 ADC 方面还有其他问题、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我现在对 ADC 没有疑问。 感谢你回来。

    此致、

    Bülent Küpeli μ A