This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139A:输出晶体管浪涌电流。

Guru**** 2390140 points
Other Parts Discussed in Thread: LM139
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/861937/lm139a-output-transistor-surge-current

器件型号:LM139A
主题中讨论的其他器件:LM139

我看到、对于该组件、最大持续输出电流为20mA。
在我的设计中、我有一个齐纳二极管、将器件的输出电压调节到12V。 关断时、齐纳二极管放电、导致通过该器件的输出晶体管(晶体管如下所示)产生50mA 浪涌电流。
该浪涌是否会对组件造成任何损害?
任何帮助都非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    输出是否被拉至接地以下?

    绝对最大值为20mA、因此、强制电流为50mA 可能会立即或随着时间的推移损坏器件。

    输出将在大约12mA 时限制电流(通电时)。

    您是否附上了原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    奇怪的是、图片没有发布。 我将在下面再次尝试、但是如果它不起作用、我将在数据表的功能方框图(第7.2节)中查看输出晶体管。

    谢谢、
    Michael H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您无法将图像粘贴到编辑器窗口中(是的、我知道...)。

    您必须使用上面的"媒体"图标(带加号的图片、位于回形针图标旁边)上传并附加它们。

    输出晶体管将在大约12-16mA 的电流下进行自电流限制。 在图3中、您可以看到10mA 后的急剧上升。

    从技术上讲,您不应看到50mA *if*电流被正确灌入。 如果您强制输出低于接地值、这将损坏裸片、因为没有专用 ESD 结构、裸片"体二极管"和各种反向偏置结正在导通。 由于路径不是为了承载电流、因此如果电流足够高、可能会发生损坏。

    请参阅 LM139系列应用手册。 当它谈论将输入接地以下时、输出将发生本质上相同的情况。

     《LM339/LM393/TL331系列比较器应用设计指南》

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    啊,我现在看到了。

    非常感谢、这完全解答了我的问题。

    此致、
    Michael H.