This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电流噪声最低的跨阻放大器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA859, OPA858, OPA657, OPA656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/861966/lowest-current-noise-transimpedance-amplifier

主题中讨论的其他器件:OPA859OPA858OPA657OPA656

大家好、

我们的客户正在寻找我们的最低 电流噪声互阻抗放大器。
您能不能建议我们的最低电流噪声产品提供什么?
我们的产品选择页面没有对此进行快速搜索、希望您能有所帮助。

除最低电流噪声外、客户没有任何其他特定要求。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    您对什么带宽感兴趣?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢您的回答。
    我立即从客户那里得到了答案、带宽约 为50-100MHz、但略低于该值或更高的值就可以了。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    我们具有最低电流噪声规格的器件是 OPA858/OPA859或 OPA656/OPA657。  

    最棒的

    Hasan Babiker