This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR305:开关模式

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/861784/xtr305-switching-mode

器件型号:XTR305

您好!

XTR305具有电压输出模式和电流输出模式。

是在工作期间切换假定的模式吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuromichi、

    XTR305支持电压输出模式和电流输出电压模式、并可通过设置 M1/M2引脚和 配置  所有外部电路(如图35所示)  或配置  外部电路(如图36所示)(电流输出模式)在外部进行配置。   

    在典型应用中、用户将 首先在适当的外部电路配置中配置器件、然后为电源加电、然后通过将 OD 引脚设置为高电平来启用器件的输出。  为了避免/最大程度地减少加电和更改电路配置期间的毛刺脉冲、建议 通过将 OD 设置为低电平、 关闭电路、更改电路配置来禁用器件输出、 并为器  件加电、并在配置发生更改且电源稳定后通过将 OD 引脚设置为高电平来在电源稳定后启用输出。  输出禁用控制(OD)有助于抑制 加电/断电期间的毛刺脉冲和更改电路配置。 请参阅 XTR305数据表的第7.3.4节。

    谢谢、此致、

    Luis