This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3701-Q1:上电和信号输入时序

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3701-Q1, TLV7031, TLV7011, TLV7032, TLV1805-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/861704/tlv3701-q1-power-up-and-signal-input-timing

器件型号:TLV3701-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV7031TLV7011TLV7032TLV1805-Q1

员工很好

让我在 TLV3701-Q1中提出一个问题

信号也会随 Vcc 电源的上升而上升(0→3.3V)。
※IN+(0→1.8V)、IN-(0→2.45V)

因此、3.3V 高电平会在电源开启和信号施加的同时输出到 OUT 引脚。
高电平为输出、并在大约2.5ms 后转换为低电平。
*没有负载连接。
*由于 IN+< IN-、我本来希望 OUT=Low、但我想知道为什么高电平输出2.5ms。

问题
如果电源开启且同时施加信号、OUT 引脚是否会输出约2.5ms?

2.启动电源并同时施加信号是否有问题?

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cafain,

    大多数器件都有启动时间-它们不会立即开启。 内部偏置发生器需要时间来启动并提供适当的偏置。

    由于这是一款微功耗器件、由于较低的内部偏置电流会为内部电容充电、因此启动时间会更长、因此可能需要几毫秒的时间才能使所有组件充电并正常运行。 在此期间-由于内部偏置不稳定、输出是不确定的。 因此在此期间、输出可能无法正确响应输入条件。

    因此、是的、首次上电时可能会有一个"大"。

    为了避免这一问题、我们引入了内置 POR 电路的 TLV7011和 TLV7031系列比较器。 输出将处于已知状态、直到电源电压上升到1.6V 以上、然后上升200us。 这应该为输入电压提供稳定的时间并实现正确的输出状态。

    上电期间、开漏输出版本将为高阻抗(高)。 上电期间、推挽输出将为低电平。

    我建议查看 TLV7032、它是推挽式微功耗版本、类似于 TLV3701-Q1。

    如果您需要 Q1汽车版本、请参阅 TLV1805-Q1。 它还具有 POR 电路。