This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2342:OPA2342能否直接替代 MAX4017ESA?

Guru**** 2501995 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2342, OPA2832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/861716/opa2342-can-opa2342-directly-replace-max4017esa

器件型号:OPA2342
主题中讨论的其他器件: OPA2832

各位专家、您好!

我们希望使用 MAX4017ESA 进行替换、我发现 OPA2342可能是适合它的器件。 但通过深入了解闭环增益、我发现对于同相/反相设置、MAX4017ESA 为2V/V 和-1V/V。 它看起来不能由 OPA2342替代 P2P。 请问我的意见是否正确? 如果是、我们是否有更好的 P2P 解决方案来替代 MAX4017ESA? 非常感谢!

此致、

Ann Lien