This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330-Q1:AMC3330原理图审阅

Guru**** 2528860 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1169177/amc3330-q1-schematic-review-for-amc3330

器件型号:AMC3330-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC3330

尊敬的团队:

我的客户正在 HVbus 电压采样中使用 AMC3330、下图显示了输入信号配置。 如果输入 RC 组件值正确、您是否会帮助评论?  

HVbus 标称值=400V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否会帮助评论如何保护 INP 和 INN? 是否需要 TVS 来防止输入击穿?Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    客户是否希望测量超出标称值的最大电压?  

    在其电流系统中、我计算出施加400V 电压时的输入电压为330mV、这不会使用 AMC3330的整个1V 输入范围。  

    400*3.3k/(4M+3.3k+200)= 329.7mV。  

    我还看到感应电阻器为3.3k Ω、而不是3k Ω、不明白为什么在感应电阻器和 AGND 之间放置一个额外的200ohm 电阻器。  

    您能否询问客户这是他们的设计目标吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加额外的200ohm 电阻器是指我们的数据表上显示的参考布局。  输入滤波器不仅抑制 EMI 和从左侧进入电路的噪声、还抑制离开 AMC3330输入引脚的斩波噪声。  您是否会帮助评论如何保护 INP 和 INN? 是否需要 TVS 来防止输入击穿?Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN=200V~1000V 正常=400V、这就是它们考虑330mV 输入信号的原因。 这是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    没关系、如果需要、它们可以增大检测电阻器的尺寸以匹配输入电压范围。 正如 Tom 在另一个线程中提到的、RL12不是必需的、它用于显示器件支持的应用类型、例如线路测量。  

    输入端不需要 TVS。 如果您参考数据表中的绝对最大额定值、您将看到输入电压可能超出高侧电源电压并远低于接地电压。 如果客户担心、我建议限制可能通过输入的电流。