This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:为什么需要正反馈电阻器? 需要进行计算

Guru**** 2930350 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1168514/lm2901-why-positive-feedback-resistor-is-needed-and-required-the-calculations

器件型号:LM2901
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

您好!

我需要了解我们为什么在比较器电路下方放置1MEG 电阻器(R103)。

还希望了解相同的计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正反馈会增加迟滞。 例如、请参阅 《具有迟滞功能的比较器参考设计》。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Clemens 非常感谢您分享上述文档。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaydip、

    添加迟滞是一种非常巧妙的方法、可使比较器在输入电压接近阈值电压时能够非常稳定地工作、而不会增加不必要的额外输出切换。 比较器输出到+input (迟滞)的反馈有助于更快、更大范围地遍历比较器的阈值区域。 考虑一下、当使用"R103"和不使用"R103"的比较器输出从低电平切换到高电平或从高电平切换到低电平时、它对比较器的正输入意味着什么。

    为提供迟滞的组件找到合适值的最简单方法是运行 TINA-TI 仿真。 但不要忘记先仔细阅读数据表

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 和 Kai!

    Jaydip、

    感谢您的联系。 正反馈就是我们所说的迟滞。 这样、当您使用缓慢移动的输入信号穿越阈值时、您可以消除输出端的不必要转换、称为"抖动"。 以下是一些可供您了解有关迟滞的更多信息的资源:

    具有迟滞功能的反相比较器电路(修订版 A)

    具有迟滞功能的同相比较器电路(修订版 A)

    如何解决带有迟滞的比较器噪声问题- YouTube

    -Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Chi 的解释。

    当我研究 具有迟滞电路的同相比较 器(修订版 A)第3页的第6步时、Vth 位于 inv 终端上。

    我在步骤2和3中的非 inv 终端中获取了 Vth 进行计算。 这种考虑基础是开放的虚拟基础?

    (INV 和非 INV 终端电势始终相同?)

    非 inv VTH 将如何与 inv Vth 相同? 如图所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于比较器、没有虚拟接地;两个输入应具有不同的电压。

    对于同相比较器、反相输入具有固定基准电压、同相输入具有输入信号。
    对于反相比较器、同相输入具有固定基准电压、反相输入具有输入信号。
    在这两种情况下、正反馈都会进入同相输入;无论哪个输入被移位以获得迟滞、都没关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意您的 Clemens。

    不确定如何根据在非 inv 终端上计算的 Vth 在等式6中计算 Vth?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    缺少用于计算步骤6中 R4的公式。

    R4 = R5/(VTH / VREF)−R5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaydip、  

    比较器中没有虚拟接地、但公式6基于我们希望在您在相同阈值下穿越时创建阈值、因此我们在反相终端上也使用了与同相终端相同的 VTH。 从技术上讲、您可以使反相输入端的 VTH 不同于非对称迟滞、但我们希望它位于中点。 因此、这就是我们为计算和引脚设置相同阈值的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦,Ohk 很好地理解了。

    我们将 Vth 等式取等于在步骤 4中找到 R1值。  

    这两个 Vth 如何相等(第2步 Vth =第3步 Vth??)

    在步骤2中、为了获得 Vth、我们获取了 Vh 值;在步骤3中、我们获取了 Vth 值。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaydip、

    如果您看一下迟滞曲线、当您遍历阈值转换区域时、您会注意到在该转换中它同时具有某种高低值、这就是为什么您可以使 Vth 相等的原因。 只有当超出 VH 或 VL 时、输出才具有定义的逻辑电平。