This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA376:器件型号 OPA376AIDCKT 的使用查询

Guru**** 2503005 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1169584/opa376-query-about-usage-of-part-no-opa376aidckt

器件型号:OPA376

请检查并通知我们是否可以使用运算放大器器件型号:OPA376AIDCKR 、方法是连接+3.3V 和-2.1V 作为工作电压、如规格所述、它被称为2.2-5.5V 或±1.1-2.75V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该总电压为5.4V、最大电压为5.5V 因此、当然、如果电源容差正常的话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepthi、您好!  

    如 Michael 所示、电源轨的增量电压在5.5V 直流范围内、因此它符合 OPA376建议的工作条件。 请确保3.3VDC 和-2.1VDC 已正确去耦且电压源阻抗较高、并且不会随电流负载轻松改变合规电压(常规 LDO 应该足够了)。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond