This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6222:最大可恢复电压

Guru**** 2517140 points
Other Parts Discussed in Thread: THS6222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1169528/ths6222-maximum-recoverable-voltage

器件型号:THS6222

您好 TI

正常电源为8~32V、客户想要确认可恢复工作的最大耐受电压?

2. THS6222芯片内是否有保护机制? 是否有保护级别的描述

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雨天好、

    数据表明确指出:

    这些测试的主要目的是估算典型器件和的稳健性裕度
    并不意味着性能或最大限制超出了可解决方案最大额定值和中指定的范围
    建议运行条件表。

    请记住、图7-5只是通过很少数量的典型行为芯片获得的、并且是在非常舒适的27°C 环境温度下获得的 每个芯片都需要设计为具有预留空间、以考虑制造容差、尤其是在环境温度升高时增加的脆弱性。 由于该图7-5对于每个 THS6222和在较高的环境温度下无效。

    还请记住、当电源电压增加到超过"绝对最大额定值"时、即使引入了正常工作的限流电阻器、THS6222也会在输出短路期间立即损坏。

    芯片的制造方式并非如此、当电源电压开始超过"绝对最大额定值" 0.0001V 左右时、芯片就会损坏。 当"绝对最大额定值"超出最小值时、芯片中没有开关会使芯片死。 不、损坏是统计过程、芯片损坏的可能性越来越大电源电压越高、就越超过"绝对最大额定值"。 为了实现较长的使用寿命、您不应超过任何"绝对最大额定值"、甚至不应短暂超过。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai

       我之前在7.3.4中看到过这个实验、但我没有深入了解。 通过您的解释、我深深理解了我们手册中数据的精确性。 非常感谢。