This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:GND1引脚

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1169182/iso224-gnd1-pin

器件型号:ISO224
主题中讨论的其他器件: AMC3330

大家好、

我的客户计划在三相交流电机控制器应用中精确测量 ISO224芯片的双向电压。

在其应用中,电机将以 delta/star 配置连接。 如何从高侧"标记为 GND1"的三相系统获得接地、尤其是在没有中性线的增量接线格式中。 接地1必须始终为0。 您能解释一下吗?

e2e.ti.com/.../voltage-sensor-guide.pdf

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    ISO224有两个接地端、GND1和 GND2。

    虽然不同电压域的电压幅度有时相对于0V (接地)、但让我们假设 GND2真正为0V (接地)。

    这可能是客户 MCU/FPGA/处理器/DSP 所在的位置、而来自 ISO224、GND2的输出信号 V_OUTP、V_OUTN 将相对于0V (接地)。

    高电压接地 GND1可以浮动、并且比 GND2大数百伏。 该规格是工作电压、可在数据表中找到。  

    输入信号 V_IN 相对于 GND1可为+/-12V 、而 ISO224需要高侧电源 VDD1、因此必须提供该信号、而4.5V-18V 相对于 GND1。  

    如果客户对感应线路电压感兴趣、我们还有另一本电路指导手册: https://www.ti.com/lit/an/sbaa553/sbaa553.pdf

    如果您有其他问题、请告诉我、此常见问题解答链接指向其他配套资料: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1164993/faq-isolated-data-converter-collateral-overview

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 May:

    感谢您的详细解释。

    您建议使用 ISO224芯片或 AMC3330在不使用中性点的情况下测量交流电压时使用哪一个?

    我看到 AMC3330具有用于仿真的 PSPICE 库、TMC1100是否也具有用于仿真的 pspice 库? 该 PSPICE 将真正帮助您进行设计。

    来自 AMC33330的内部直流/直流能否产生5V 电压来为微型计算机供电?

    AMC33330 TI 版本的芯片是否比 ISO224新?

    非常感谢、

    Ahmed Ali Mbarak..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    这两种器件均可用于此测量。 选择应取决于 您喜欢的器件功能。

    ISO224将需要高侧电源、+/-12V 输入范围可实现最高的 SNR 和精度。 输入阻抗较低、典型值为1.25Mohm、可从增益校准中受益。

    AMC3330不需要高侧电源、+/-1V、1Gohm 输入电压范围仍将产生非常高的测量精度、因此无需进行增益校准。 内部直流/直流转换器在高侧产生3V 电压、目前的技术规格要求允许向其他电路额外提供1mA 电流。

    AMC3330 (2020)比 ISO224 (2018)新、但两个器件都不"旧"或可能发生 EOL。