This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA695:器件的噪声行为低至低偏移频率?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA695, OPA859, LMH6702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1169300/opa695-noise-behavior-of-the-device-down-to-low-offset-freq

器件型号:OPA695
主题中讨论的其他器件: OPA859、 LMH6702

您好!

OPA695用于10MHz/100MHz 系统时钟分配电路的低相位噪声放大器配置。

 

研究数据表、可参考所有噪声源(噪声电压、反相和同相噪声电流)

f > 1MHz。  我正在使用低相位噪声分布系统,因此我对与此部件相关的1/f、1/f^2噪声感兴趣。

 

是否有任何可能显示器件低至低偏移频率(与相似)的噪声行为的数据可用

低于10^0Hz)?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的问题 Adam  

    Cfa OPA695在低增益应用中具有可达压摆率和带宽(我猜用于时钟分配)。  

    我们通常将噪声提取设置为最低100Hz 这是部分交流耦合噪声前置放大器限制和频谱分析仪噪声限制。  我可以获取 OPA695数据并在1/f 曲线之后向下投影曲线-从上面的1kHz 数字看、曲线将会非常高。 我不知道任何尝试使用1/f^2型号的器件。  

    如果我打算进行低相位抖动时钟分配、可能会查看更现代的器件、看看在低1/f 下是否有任何出色的器件、同时仍提供脉冲保真度。  

    我可以搜索一点时间来获取原始 OPA695特性数据-但这将追溯到24年前。  

    有很多较新的器件可能更合适、但不确定时钟是否有更多规格(边沿速率、负载、振幅)。 我之前看过 OPA859、但压摆率和输出可能还不够?  

    当然、LMH6702是与 OPA695等效的 NSM、对我来说、它确实显示了低至100Hz 的噪声数、这些噪声数非常高、但我认为所有 CFA 都是这样的、