This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:VSN=负 V 范围?

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA281, PGA280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1168991/pga281-vsn-negative-v-range

器件型号:PGA281
主题中讨论的其他器件: PGA280

你好!

ㅣ ㅣ VSP=15V、VSN=-15V、即使在 ㅣVSP μ s+T Ω ㅣVSN μ s 时、运行是否有任何问题?

相对于 V+、V-可接受的值是多少?

ㅣV ㅣV ㅣbe Ω+ㅣ Ω 和 Ω-Ω 时是否会有所不同?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwon:

    PGA281需要三个电源电压:高压模拟电源、低压输出放大器电源和数字 I/O 电源。  

    输入级电源:

    高压模拟电源 VSP 和 VSN 为高压输入级部分供电。 器件的基板连接到 VSN;因此、VSN 必须连接到负电压最高的位置。  PGA281 VSP 和 VSN 输入级电源、最小额定电压为±5V、最大电压范围为±36V、如数据表第5页所示:

    输出级电源:

    低压模拟输出电源 VSOP (正输出电源)和 VSON (负输出电源)在高电压电源边界内运行、具有以下限制:
    - VSON (负输出电源)的可用范围至少比 VSP (输入级电源)低5V、低至 VSN。
    -共模控制输入 VOCM 要求电压至少比 VSP 低2V、以支持内部轨到轨性能。
    -在大多数应用中、VSON 设置为 GND、VSOP 设置为+2.7V 至+5.5V 范围。

    请参阅 PGA281数据表第20页上"电源"部分的更详细的讨论。

    要回答您的问题、您可以选择使用对称 VSP/VSN 输入级电源、例如 VSP=+15V、VSN=-5V、只要所有电源都在 PGA281数据表中所述的指定范围内、其中 VSN 是负电源、 并且必须在-18V 至-5V 的范围内。

    考虑 PGA281的输入电压范围也很重要。  PGA280的输入电压范围受输入级电源(VSP 和 VSN)的限制。  两个输入必须始终保持在(VSN+2.5V)和(VSP-2.5V)范围内、或基本上与 VSN 和 VSP 轨电源保持2.5V 的距离、如以下规格所示:

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、kwon、

    额定电源电压范围 为10V 至36V。 也就是说、10V <=(VSP - VSN)<= 36V

    您可以在 VSP/VSN 使用不对称电源电压 、但需要考虑一些注意事项。

    VSN 连接到器件的基板、必须连接到最低电位。 输出电源 VSOP/VSON 和数字电源 DVDD 必须在 VSP/VSN 范围内、但 PGA281数据表的"电源"部分规定了一些限制、请参阅下文。

    [ㅣV userid="339840" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1168991/pga281-vsn-negative-v-range ㅣbe 使用通用运算放大器全范围时、ㅣV Ω+ㅣ Ω 和 Ω-Ω 之间的差异?[/quot]

    输入共模范围由输入电源 VSP 和 VSN 定义。 因此、如 PGA281数据表的电气特性部分所述、INN 和 INP 的输入电压范围必须比 VSP 低2.5V、比 VSN 高2.5V。 您必须设置 VSP/VSN 电源以适应预期的输入电压范围。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢详细的解释。

    此致、

    权。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    此致、

    权。