This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL071H:合适的器件

Guru**** 2987220 points

Other Parts Discussed in Thread: TL071H, UA741, TLV170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1168965/tl071h-appropriate-device

器件型号:TL071H
主题中讨论的其他器件: UA741、 TLV170

您好!

我的客户正在考虑使用 TL071H 而不是 NJM741。

如果可能、您会告诉我 TL071H 以外的任何其他合适器件吗?

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NJM741是 UA741的克隆。

    TL071H 或 TLV170/1/2等其他器件具有更好的电气特性(功耗更低、速度更快)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens-San、

    感谢您的回复!

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takumi、

    TL071H 是一款压摆率为20V/μ s 的5MHz µs µs 放大器、而 NJM741只能为1MHz 和0.5V/μ s。 因此、TL071H 比 NJM741快得多。 在现有设计中、将慢速运算放大器替换为速度快得多的运算放大器可能会带来问题。 客户应该考虑这一点。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai-San、

    感谢您的回答!

    我明白了。

    此致、

    Takumi